欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第7讲 模具的基本结构

  • 2023.01.04 14:28:30
  • 米思米
  • 4627

冲压加工用模具中最重要的是凸模和凹模。其次是卸料板。模具的结构主要以这三要素为中心而构成。  【图1】对这三种要素进行了汇总。

第7讲 模具的基本结构

【图1】的内容主要根据以下两个条件进行分类。分别说明各结构。

1.凸模与凹模的位置

凸模在上、凹模在下(正装);凸模在下、凹模在上(反装)

2.有无卸料板及其布置

处于凸模侧还是凹模侧、是可动式还是固定式

(1)正装无卸料板结构

用于不需要压边、材料不会嵌入凸模的加工。用于多种用途。例如V形弯曲模、不需要防皱压板的拉深冲裁模等。

(2)正装固定卸料板结构

卸料板位于凹模侧、固定于凹模的结构。代表性的用途是落料模。当不需要压边但材料易嵌入凸模时使用。也经常用于弯曲或拉深的级进模。虽然结构简单、使用方便,但材料会被卸料板遮挡而无法观察到加工部位,因此需要切除卸料板的多余部分以方便观察加工部位。

(3)正装可动卸料板结构

通常称可动卸料板结构,是大家熟知的结构形式。卸料板位于凸模侧,采用可动形式。这种结构在当需要压边且材料会嵌入凸模时使用。多用于冲孔模或级进模。常用于精密加工用模具。精密加工用模具中利用卸料板导柱(销)对卸料板进行导向、限制卸料板的动作。然后利用卸料板对凸模前端进行导向,改善凸模、凹模的配合。

(4)正装下模可动卸料板结构

卸料板位于凹模侧、采用可动形式的结构。当弯曲加工等不需要压边,但希望取出附着于凹模的制件时,经常使用这种结构。因为采用可动卸料板可制造将材料插入模具内部的空间。也用于拉深的级进加工。

(5)反装无卸料板结构

凸模在下、凹模在上的结构。反装结构必须在凹模内设置顶出装置。顶出装置用于将进入凹模内的制件从凹模排出。没有卸料板的这种结构经常用于拉深制件的修边模。

(6)反装可动卸料板结构

在下方的凸模侧安装可动式卸料板的结构形式。用于需要进行压边的加工。此外,由于材料滑过卸料板的上表面,所以有时候也将该面用作材料导向。由于顶出装置也可用作压边装置,所以经常用于需要平面度的加工、拉深加工用模具。

即使是相同的加工,改变模具结构会使质量发生变化。例如需要压边但没有进行压边的时候等。相反,如果不需要压边却对材料进行了压紧,就会导致模具成本增加,因此需要多加注意。

结构应配合加工所需的功能进行设计。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities